This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS02:SN74LS02NSR 的 ESD 额定值

Guru**** 2520920 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/887710/sn74ls02-esd-rating-of-sn74ls02nsr

器件型号:SN74LS02

SN74LS02NSR 的 ESD 等级是多少?
尽管我们检查了数据表并与 TI 客户支持中心确认、但我们找不到任何信息。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SN74LS02NSR 的额定 HBM 为3kV。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Crosby San、

    感谢您的快速响应。

    我会回复客户。

    此致、

    Shimaya