This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC138:适用于 SN74HC138NS、SN74HC139NS 的 IBIS 模型

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS138, SN74HC138, SN74HC00, SN74HCS00, SN74HCS139

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/886955/sn74hc138-ibis-model-for-sn74hc138ns-sn74hc139ns

器件型号:SN74HC138
主题中讨论的其他器件:SN74HCS138SN74HC00SN74HCS00SN74HCS139

你好  

 我们是否有适用于 SN74HC138NS、SN74HC139NS 的 IBIS 模型?

此致、

Kazusa Suzuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有适用于这2个器件型号的任何 IBIS 模型。 我们不支持为传统器件系列创建 IBIS 模型。 但是、我们计划在今年第三季度发布采用 PW 封装的 SN74HCS138和137、它们将是 P2P、取代 HC138和137器件。 如果您可以改用此封装、我可以为该器件型号开发一个模型、我可以在2周内向您提供该模型。 请告诉我、以便我可以开始开发模型。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的建议。 但我找不到 SN74HCS138。 HC138和 HCS138之间的区别是什么?

    此致、

    Kazusa Suzuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的客户同意 采用 PW 封装的 SN74HCS138和137的 IBIS 模型。 那么、您可以继续吗?

    此致、

    Kazusa Suzuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SN74HC138和 SN74HCS138在规格方面没有差异。 HCS 系列将与 HC 系列引脚相同。 然而、HCS 系列包括一些特性、例如可极大地提高信号完整性的施密特触发器输入。

    您无法在 TI.com 上找到该器件、因为正如我提到过的、该器件的预计发布日期为第三季度。 有关 HC 和 HCS 系列之间差异的良好示例、您可以比较 SN74HC00和 SN74HCS00。 我们还介绍了 HCS 系列应用手册:

    http://www.ti.com/lit/an/scea069/scea069.pdf

    我应该能够在本周结束前为您提供此部件的 IBIS 模型。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazusa、

    请参阅随附的 SN74HCS138和 SN74HCS139的 zip 文件。

    e2e.ti.com/.../sn74hcs138.zip

    e2e.ti.com/.../sn74hcs139.zip

    谢谢!

    乍得克罗斯比