This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45-EP:最大负载电容

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/886819/sn74lvc1t45-ep-max-load-capacitance

器件型号:SN74LVC1T45-EP

我们在 电路中使用 SN74LVC1T45MDCKR-EP 来驱动5V 逻辑。

存在一个有关最大允许负载电容的问题。

  1. 最大负载电容是多少、如果它是频率的函数、1MHz 的频率是多少。

  2. 如果我们在输出端放置一个1nF 电容器、它将如何影响1MHZ (5V 电源)时的性能和 MTBF?

  3. 如果我们在输出端放置一个10nF 电容器、它将如何影响1MHz (5V 电源)时的性能和 MTBF?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yair、

    没有规格的输出电容、是的、它从技术上讲是频率的函数。 本常见问题解答涵盖转换率:https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/t/718814?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%3Atrue 、它在这方面发挥着重要作用。 如果您的转换速率长于信号周期、则可能无法达到所需的振幅。 缺点:您必须在输出端添加一个串联电阻器以限制流入电容器的电流、以免损坏器件输出、从而进一步降低转换速率。 但是、我仍然认为对于给定的电容值、1MHz 是可以实现的(信号可能不是正方形的)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    感谢您提供信息。

    现在、我 了解如何 根据规格计算输出电阻(感谢)。

    从您的解压器中、我知道一定不能超过器件最大输出电流。

    我知道我可以通过一个额外的串联电阻器来限制电流。

    这3个问题是指不使用任何串联电阻器时的最大负载电容。 如果是这种情况、答案是什么?

    5V 时为1.50pF?

    2.不允许1nF?

    3.不允许10nF?

    此致、

    Yair

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yair、

    正确、没有串联电阻器时、50pF 应该可以正常工作、但当您进入 nF 范围时、可能需要一个。