This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC2T244:如果 VCCA 为1.8V、则为/OE 提供最大输入电压

Guru**** 2516980 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC2T244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/887661/sn74avc2t244-maximum-input-voltage-for-oe-if-vcca-is-1-8v

器件型号:SN74AVC2T244

大家好、  

对于下面有关 SN74AVC2T244 /OE 引脚的客户询问、我想向您寻求支持

 根据数据表、SN74AVC2T244设计为 OE 输入电路以 VCCA 为基准。
我们的客户想要询问 在 VCCA 设置为1.8V 时可施加到/OE 的最大电压。  
数据表第2页显示 Vi max = 3.6伏特。 客户想知道、即使 VCCA 为1.8V、/OE 引脚上的 Vi 最大值是否仍为3.6V?  具体而言、客户希望使用3.3V 逻辑来驱动/OE 高电平(3.3V)、以便在系统准备就绪前禁用输出。

如果您对客户有任何疑问、请告诉我。

谢谢!

Jonathan


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中没有"VCC"而是"3.6V"、因此 OE 引脚上的最大电压不是 VCC、而是3.6V。允许使用3.3V 信号驱动它。