This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC245:关于 SN74AHC245的输入容限功能。

Guru**** 1807890 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC245
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/887289/sn74ahc245-about-the-input-tolerant-function-of-sn74ahc245

器件型号:SN74AHC245

请告诉我们电源电势升高的原因。

在以下条件下、使用74AHC245进行了实验。
VCC = DIR = 3.3V。
/ OE = 0V。
A1 = 5V。


用于 IC 电源的稳定电源是由 KIKUSUI Electronics Corporation 制造的 PMM25-1TR。
此处描述了所用稳定电源器件的指令手册的一部分。
'此产品无法从负载吸收反向电流。 如果连接了重新为电源供电的负载、输出电压将增加、输出将不会稳定。"


作为实验结果、向 A1施加5V 电压之前的波形如图所示。 1、施加5V 电压时的波形如图 2 (CH1:A1引脚、CH2:B1引脚)。

图1向 A1(2.0V/除法)施加5V 电压之前的波形

图2向 A1(2.0V/除法)施加5V 电压时的波形

如图 2、输入电压从5V 下降到4.3V、输出电压也从3.3V 上升到3.9V。电源电压也从3.3V 增加到大约4V。 向 IC 提供的电流从输入前大约1mA 变为输入后减去2.25mA、并变为反向电流。

74AHC245具有输入容限、图 3被引入 TI AHC 系列目录中。

图3来自高级高速​​CMOS (AHC)逻辑系列的摘录 SCAA034C 2002年12月文档。

为什么输出电势上升和流向电源的反向电流会导致下降?

如有可能、请提供日语答案。对于英语不正确、我们深表歉意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CMOS 器件在空闲时消耗的电源电流非常小(µA SN74AHC245的电源电流< 4 μ A)。 如果在实验之前电源电流为1mA、则器件之前已损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    我们将调查您指出的项目。
    我们还期待回答您可能对其他原因有的任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最可能的原因是 ESD 或其他过压(或反向电压)。 之后很难确定确切的原因。