This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:浪涌电流

Guru**** 2782635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/887261/txb0104-inrush-current

器件型号:TXB0104

尊敬的 TI:

您能否提供有关上升沿期间在 T1、T3中流动的浪涌电流值的数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的第8.3.1节指出:

    输出转换期间、VCCO = 1.2V 至1.8V 时的典型输出阻抗为70 Ω、VCCO = 1.8V 至3.3V 时为50 Ω、 VCCO = 3.3V 至5V 时为40 Ω

    这对应于小于25mA、66mA 和125mA。 ("小于"是因为晶体管上的压降小于 VCC、因为边沿已经开始上升。)