This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245:SN74AXC8T245RHLR 1.8V IBIS 模型

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/885085/sn74axc8t245-sn74axc8t245rhlr-1-8v-ibis-model

器件型号:SN74AXC8T245

您好!

SN74AXC8T245RHLR IBIS 模型仅具有0.7V 和3.3V 模式、如下所示。

您能否提供 IBIS 模型 1.8V 模式?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    遗憾的是、我们没有为1.8V 节点收集用于模型开发的数据。

    在1.8V 时使用此模型的目标是什么?

    我将研究是否有某种方式可以为您捕获此数据。 请允许我在此工作一周。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karan-San、

    感谢你的答复。

    我等待您的调查结果。

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi San、

    我们为 AXC1T45和 AXC2T45开发了1.8V 节点。 您可以考虑将其用于仿真吗?  

    IO 在8T vs 2T 中是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关修改后的 SN74AXC8T245 IBIS 模型、请参阅随附的。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

    e2e.ti.com/.../sn74axc8t245.zip