This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G17:最大负载电容

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/886820/sn74lvc2g17-max-load-capacitance

器件型号:SN74LVC2G17

我们在 电路中使用 SN74LVC2G17来驱动5V 逻辑。

存在一个有关最大允许负载电容的问题。

  1. 最大负载电容是多少、如果它是频率的函数、1MHz 的频率是多少。
  2. 如果我们在输出端放置一个1nF 电容器、它将如何影响1MHZ (5V 电源)时的性能和 MTBF?
  3. 如果我们在输出端放置一个10nF 电容器、它将如何影响1MHz (5V 电源)时的性能和 MTBF?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yair、

    请参阅您的另一篇文章以获取答案:  

    此器件也是如此