This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC1G08:SN74AUC1G08在3.3V 下工作

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC1G08, SN74LVC1G08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/887094/sn74auc1g08-sn74auc1g08-working-at-3-3v

器件型号:SN74AUC1G08
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G08

大家好、团队、

SN74AUC1G08可用作 ABS。 最大值、而建议的最大电压为2.7V。

我不希望器件连续工作3.3V 时出现任何问题。

我认为唯一的缺点是、数据表参数中没有一个在高达3.3V、而是2.7V 的电压下经过认证/测试。

  • 您可以确认吗?
  • 我们是否有测试数据表参数高达3.3V 的 SN74AUC1G08替代产品?

谢谢、

日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    日落时分、您好!

    Abs max 表下有一条注释、涵盖了其他详细信息、但在大多数情况下、您的理解是正确的。 我们还有其他单通道和门、这些都是针对更高电源而规定的。 我建议使用 SN74LVC1G08。