This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:能否帮助我检查有关 TXS0102的电路?

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/886387/txs0102-can-you-help-me-to-check-my-circuit-about-the-txs0102

器件型号:TXS0102

这是我第一次使用此 IC。我不确定电路是否正确?

VCCA = 1.8V
VCCB = 3.3V
我想实现从3.3V 逻辑到1.8V 逻辑的电平转换功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来正常。

    R11毫无意义、您可以将其删除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这解决了我的问题。

    非常感谢。