This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC373:SN74HC373和 SN74HC573之间的差异

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC373, SN74HC573

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/886472/sn74hc373-difference-between-sn74hc373-and-sn74hc573

器件型号:SN74HC373
主题中讨论的其他器件: SN74HC573

大家好、

您能帮您分享有关 SN74HC373和 SN74HC573之间差异的一些评论吗? 对于新设计、您建议使用哪一个?
非常感谢。

此致、Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唯一的区别是引脚分配;573的输入和输出位于相反的一侧、从而简化电路板布线。

    出于历史原因,373个的使用量较大,因此可能更便宜。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    明白了、非常感谢。

    此致、Sunny