This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:TXB0108上拉/下拉电阻器问题

Guru**** 2967890 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, TXB0304, TXB0302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/886800/txb0108-txb0108-pullup-down-resistor-issue

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件: TXB0304、 TXB0302

您好!
在数据表中、TXB0108上拉和下拉电阻值必须高于50k、我想知道我们是否有一些具有较低限制的插座? 例如、上拉和下拉电阻器值为10k、插座可以工作吗?

我们是否有测量该值的规格? 我不确定 IOL 和 IOH 是否可以测量此功能。

谢谢。
此致
Mason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB0302/TXB0304‌kΩ 20k Ω 电阻器。

    该限制是弱输出驱动器的结果、该驱动器是其他器件覆盖电压电平所必需的、这是实现自动方向感应所必需的。 TXB010x kΩ 4 kΩ 电阻器、TXB030x、1k Ω: