This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T125:1.8V 至5V 电平转换

Guru**** 2554570 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T125, SN74LVC1T45, NE555, TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/886293/sn74lv1t125-1-8v-to-5v-level-translation

器件型号:SN74LV1T125
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1T45NE555TLC555

尊敬的支持:

我的客户使用我们的 SN74LV1T125、但需要在输入端施加1.8V 电压、而不是3.3V 电压。

由于 VIH 的电压为2.02V、您能告诉我们:

在特定条件下、它可以有足够的裕度来接受1.8V 输入电压?

-我没有找到任何引脚对引脚的替代方案来执行1.8V 至5V 电压、我们有没有?

-我们应该改用双电源电平转换器,还是看到其他选项?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际开关阈值大约位于 VIL 和 VIH 之间的中间位置。 但是、在任何情况下都不能保证 VIH 小于2V。

    对于这种电压差、正确的设计确实需要双电源转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    考虑到将其与1.8V (完全不保证)配合使用会由客户自行承担风险、我们能否根据我们的设计规则确认是否可以降至1.8V VIL

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是 VIH

    5V 时的 LV1T 的行为与 AHCT 非常相似。

    1.8V 输入信号将被读作高电平(典型值)、但输入 PMOS 晶体管将部分打开、这会导致击穿电流:

    有一点迟滞。 它没有适当的施密特触发输入那么重要、但 VILH 非常危险:

    (来自 SCAA034)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的反馈。

    是的、您说的没错、我实际上是指 VIH (min)。

    为了向您提供更多详细信息、1.8V 输入信号(A)只是一个开/关信号(无特定数据速率)、输出(Y)不需要任何电流(仅用于偏置另一个 IC)。 该应用需要工业级(-40°C 至85°C)。

    这是否有助于在使用1.8V 信号时更加自信?

    如果有问题、我可以私下向您分享原理图。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道阈值是如何随温度变化的。 这必须通过实验来确定。 我担心安全系数已经太小了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TISL、

    请考虑使用双电源电平转换器 SN74LVC1T45、该转换器满足1.8V <>5V 电平转换的这些条件。

    您还可以考虑使用此系列的2通道(LVC2T45)或8通道版本(LVC8T245)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您询问了"任何其他选项"、因此我应该提到 NE555/TLC555‌在其复位输入上具有非常低的阈值电压。