This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC16T245:它将支持 BOH 读写操作????/

Guru**** 2513325 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVCH16T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/886732/sn74avc16t245-it-will-support-for-boh-read-and-write-operation

器件型号:SN74AVC16T245
主题中讨论的其他器件:SN74LVCH16T245

您好,

我将 SN74AVC16T245 电平转换器用于 LCD 电压电平转换,但在该电平转换器中 ,可以通过读取和写入操作来控制方向引脚。

请找到附件 液晶屏图像,并建议我它适用于我们的液晶显示屏。

此致

潘迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在执行写入操作之前、必须在1DIR = 1时为1A→1B 方向进行配置。
    在执行读取操作之前、您必须在1DIR = 0的情况下为1B→1A 方向进行配置。

    如果您根本不访问 LCD、禁用两侧的输出可能是有道理的。 如果您想这么做、请将1OE 拉高。

    为了确保所有线路始终具有有效电压电平、请考虑使用具有总线保持功能的收发器、例如 SN74LVCH16T245。

    请注意、3.3V 和3V 之间的距离不是很远;MCU 和 LCD 控制器可能会在没有转换器的情况下相互接受信号(检查两个数据表中输入引脚的 VIH 和绝对最大额定值)。