This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4T125:3.3V 至2.8V 逻辑电平是否可行?

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4T125, SN74AUP3G34, SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/886355/sn74lv4t125-is-3-3v-to-2-8v-logic-level-possible

器件型号:SN74LV4T125
主题中讨论的其他器件: SN74AUP3G34SN74AXC4T774

您好!

我正在尝试查找一个器件、该器件可以将3.3V SPI 信号转换为2.8V、适用于嵌入式 TFT 显示屏应用。 我很难理解 TI 的任何电平转换器是可以输出2.8V、还是仅限于数据表中的指定电压列表... 例如1.8V、2.5V、3.3V、5V 等 这些只是可能电压的示例吗?如果我使用2.8V 的基准电压、是否会成功导致 SN74LV4T125等组件在2.8V 下输出?

我不熟悉这个问题、如果这个问题有缺陷、我会道歉。 请保持温柔!

提前感谢、

Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有逻辑器件均可在其指定的最小和最大电源电压之间运行。

    对于单向降压转换、您可以使用任何具有可过压输入的缓冲器、即 AHC/ALVC/AUP/LV-A/LVC/LVC 系列中的任何器件。

    您需要什么频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助!

    我尚未缩小确切频率范围、但显示屏 SPI 接口的最小串行时钟周期时间为150ns = 6.67mhz。 因此、它实际上会比这少很多。

    我将沿着生成2.8V 电压的路径向下、并使用该电压为电平转换器供电、前提是我将从另一侧获取2.8V 逻辑信号。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    6MHz 对于任何系列都没有问题。 尝试使用 SN74AUP3G34。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Clemens!

    Josh、您还可以考虑使用 SN74AXC4T774进行电平转换、专门用于 SPI 信号。 它们是每个通道具有独立 DIR 控制的4通道器件、能够根据 SPI 接口的要求在3个通道上将电平转换为1.8至3.3V、在1个通道上将电平转换为3.3至1.8V、反之亦然。

    请参阅应用手册:

    和视频:

    请告诉我是否一切都适合您。