This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G07:无输出故障条件

Guru**** 2896220 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G07, 5-8-LOGIC-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/884889/sn74lvc2g07-no-output-fail-condition

器件型号:SN74LVC2G07
主题中讨论的其他器件: 5-8-logic-EVM

大家好、

 我们有一个 SN74LVC2G07回路、在施加输入时没有输出信号

观察到、从 Vcc 到 VSS 测得的电阻为6k、而从良好 IC 测得的电阻为21K~22K

我们是否可以与应用程序核实导致故障的原因是什么? 例如、输入引脚超过绝对最大额定值-0.5V~6.5V  

或电流、温度?

非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我能看到用于测试器件的原理图图片吗?

    我还能为您的器件输入和输出提供一些示波器屏幕截图吗?

    最后、是否为此器件提交了故障分析请求、如果是、FA 编号是什么?

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的反馈。

    我能够申请 TI 5-8-logic-EVM 来测试 NG IC 和良好的 IC

    在下面的测量值中、NG IC 2Y 输出似乎不起作用

    VCC 5V

    NG IC

    1A 0V -> 1Y 0V

    1A 5V -> 1Y 5V

    2A 0V -> 2Y 0V

    2A 5V -> 2Y 0.04V

    良好的 IC

    NG IC

    1A 0V -> 1Y 0V

    1A 5V -> 1Y 5V

    2A 0V -> 2Y 0V

    2A 5V -> 2Y 5V

    谢谢