This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS247:sn74ls247是否与3.3V 逻辑兼容?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LS247

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/886028/sn74ls247-is-sn74ls247-compatible-with-3-3v-logic

器件型号:SN74LS247

我使用 FPGA 直接连接 sn74ls247 BCD 输入。 FPGA IO 为3.3V 电平、而 sn74ls247为5V 电平。 这是一个糟糕的设计吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LS 系列器件具有 TTL 兼容输入、即最坏情况下的 VIH 为2V

    只要输出能够吸收 IIL、您就可以将3.3V CMOS 输出连接到 LS 输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 "输出能够灌入 IIL"的含义是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FPGA 的数据表应告诉您其输出的驱动强度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据数据表、LS247 IIL 的最大值为4mA。 在最坏的情况下、FPGA IOH/IOL 必须至少为4mA 或更大、才能切换输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    4mA 用于 TTL 器件(SN74247)。 LS 器件(SN74LS247)的电流为1.2mA。