This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AC574:SN74AC574DW 不是 MC74AC374DWG 的直接替代产品

Guru**** 2925540 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AC374

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/885182/sn74ac574-sn74ac574dw-is-not-direct-replacement-for-mc74ac374dwg

器件型号:SN74AC574
主题中讨论的其他器件:SN74AC374

在 TI 交叉参考中、SN74AC574DW 作为 MC74AC374DWG (ONS)的直接替代品。

请仔细检查。 我可以看到、这些器件具有不同的输入和输出引脚位置、采用相同的封装 SOIC-20。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、'374和'574之间唯一的区别是引脚排列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在 TI 交叉参考工具中更改交叉参考代码 S (直接替换)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安德烈:

    请考虑将 SN74AC374替换为 MC74AC374。