This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCC3245A:建议 DB 封装采用焊盘图案?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/886054/sn74lvcc3245a-recommend-land-pattern-on-db-package

器件型号:SN74LVCC3245A
主题中讨论的其他器件:SN74LVC8T245

您好!

我的客户有一个简单的问题。
根据数据表、我们无法找到 DB 封装的建议焊盘图案。  请告诉我们。

谢谢、此致、
M.Hattori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈托里圣

    我检查了其他包含 DB 封装的数据表、但在其中任何一个数据表中都找不到焊盘图案;很可能未创建 DB 封装焊盘图案。

    我建议考虑使用 SN74LVC8T245而不是 LVCC3245A、并考虑使用小于节省空间的 DB 封装的 PW 封装。 PW 封装在数据表中具有焊盘图案。