请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXB0304 你(们)好
我们使用 TXB0304来执行 SPI 总线的电平转换。 我们在从1.8V 到3.3V 的传输过程中遇到了一些问题。 可以在1V8侧测量波形、3V3侧与后级断开、并且有一个100K 下拉电阻器可用、但无法测量3.3V 输出信号。
下面是电路原理图:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.