This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCT273:关于 tpd 的测试条件

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC273, SN74HCT273

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/885512/sn74hct273-about-the-test-conditions-of-tpd

器件型号:SN74HCT273
主题中讨论的其他器件:SN74HC273

大家好、团队成员。

tpd 的测试条件被写入"从/CLR 写入任何"。 是这样吗?

我认为"从 CLK 到任何 CLK"。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CLR 输入会影响输出、因此为此引脚指定 tpd 是正确的。

    还有其他数据表指定 了 CLK 和 CLR 的 tpd (例如 SN74HC273)。 显然、SN74HCT273缺少该线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens Ladisch

    感谢你的答复。

    我知道 tpd 的测试条件是正确的"从/CLR 到任何"。

    但是、我认为它将是"从 CLK 到任何 CLK"、因为 tpd 和 tPHL 的测量条件相同、但规格不同。

    另一个原因是 CLK 上升沿的延迟通常比/CLR 的延迟快。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所见、CLK 规格完全缺失。