This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCC3245A:VOHB 含义

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/885738/sn74lvcc3245a-vohb-meaning

器件型号:SN74LVCC3245A
主题中讨论的其他器件:SN74LVC8T245

您好!

客户认为以下几点。

对于 IOL=-24mA、VCCA=2.7V、VCCB=4.5V、VOHB 最小值为3.2V。

这意味着在上述条件下、高输出电压仅增加3.2V (最小情况)。

换言之、在上述条件下、VOB 不会长时间达到4.5V。

正确吗?

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当输出引脚输出高电平信号时、有一个 P 沟道 MOSFET 将引脚连接到 VCC。 VOHB Ω 告诉您、从引脚中汲取24mA 电流时、引脚上的电压至少为3.2V。这意味着晶体管上的压降最多为1.3V、即其 RDS (ON)最多为54.2 μ A。

    实际 VOH 可能高于最小 VOH、并在特定电流和温度下保持相当恒定。

    另请参阅 [常见问题解答]当输出电流为 X 或电源电压为 Y 时、输出电压(VOH 或 VOL)是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈托里圣

    同意 Clemens 的观点。 数据表可确保在负载条件下达到最低高电平。 如果负载降低、VOH 将趋向于达到 Vcc 电平。

    有关  各种数据表参数的更多信息、请参阅 www.ti.com/.../szza036c.pdf。

    您还可以考虑使用 SN74LVC8T245、因为该器件具有跨1.65至5.5V 的双 Vcc 电源轨。