This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC1G125:帮助确认 YZP 封装尺寸

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1GU04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/885623/sn74auc1g125-help-to-confirm-the-yzp-package-size

器件型号:SN74AUC1G125
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1GU04

大家好、

请帮助确认正确的 YZP 封装尺寸、我们在数据表 P.1和 P19中对其进行了不同标记。 封装长度和宽度不同。 谢谢  

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74auc1g125.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第19页的图是 YZP0005封装的正确图。

    YZP0005器件还有其他指定正确封装尺寸(1.44mm×0.94mm)的数据表(例如 SN74LVC1GU04)。

    据我所见、网络搜索列出 了所有大小错误的5焊球 YZP 器 件、但6焊球 YZP 器件是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Helios、

    正如 Clemens 正确推荐的、第19页是正确的。  

    我们必须使用 L*W 更新数据表