This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS38:下面逻辑 IC 的输入电容(Cin)

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LS645

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/884860/sn74ls38-input-capacitance-cin-of-logic-ic-below

器件型号:SN74LS38

尊敬的:  

我想问是否有人知道 下面逻辑 IC 的输入电容(Cin)。

我已查阅两个 IC 的数据表、但无法找到它。

或者、我能否通过计算数据表中显示的值来获得 Cin?

①SN74LS38NS μ A
②SN74LS645 Ω-1NSR

我期待您的答复。

此致、

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    双极逻辑器件不指定 CI、因为其输入在驱动为低电平时会拉电流、并且电流非常大、以至于任何小电容都不会产生任何后果。

    CI 值需要什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jo、

    遗憾的是、如果 DS 中没有规格、则很难确定此信息。 我的建议是将其估计为5pF、它应该接近这个值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、克莱明

    感谢您的友好答复。 我明白了。

    因此、由于不同的特性、只有 FET 指定 CI、我对吗?

    有人问我为什么能找到  SN74LVC16373ADGGR 的 CI (这是一个 MOSFET)、但却找不到这两者的 CI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迪伦  

    感谢您的热情响应和建议。

    因此、任何诸如5pF 的小电容都是可以的。

    我明白了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的;MOSFET 栅极的行为类似于小电容器、因此 CI 是描述它最有用的属性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的善意回应。