This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:ADC 值在经过 TXB0108后读数不准确

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, ISO7842, SN74LVC2T45
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/885368/txb0108-adc-values-reading-inaccurately-after-passing-through-txb0108

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件: ISO7842SN74LVC2T45

您好!

我将通过 TXB0108从16位分辨率 ADC (LTC2326)传递 MISO 线路、以便从5V 转换到3.3V。 我已将采样速度减慢至每秒1次、因此这不是速度问题。  

遗憾的是、我读取的值到处都是错误的。 当我在经过 TXB0108之前读取这些值时、我会读取正确的值。 我甚至通过电阻分压器放置了5V 信号、甚至可以这么做。 它必须与 TXB0108搭配使用。  

我在这里缺少什么吗? OE 保持在3.3V。  

非常感谢、

将会    

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    您能否发布电路原理图的图片?

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在连接整个信号链、从 ADC >ISO 芯片>TXB0108  

    正如我之前说过的、我在直接位于 TXB0108之前的测试点上获得正确的值  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请显示连接到 SPIO_MISO3.3网络的所有内容。 该迹线有多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唯一连接的设备是测试点和边缘连接器金浸手指(甚至连边缘连接器连接到我们的主控制板、只需测试测试点)。 导联本身不是那么长、可能小于30mm。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    您使用的数字隔离器能够将5V 逻辑步进至3.3V 逻辑、因此不需要使用 TXB0108。

    假设您的主器件使用3.3V、您可以为 V_ISO 电源提供5V 电压、为 V_CC 侧提供3.3V 电压、并将 TXB0108完全从电路中移除。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这在我的设计中是不可能的、因为我需要5V 电源为隔离侧的其他组件供电。  

    此外、不应向 V_ISO 施加电压。 该电压仅由组件内的 VCC 产生。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    我看到您的 OE 引脚在电路中连接低。 是否确保将此驱动为高电平以启用器件(请参阅 DS 的第8.3.4和8.4节)?

    此外、由于 ISO7842有一个内部开关转换器、我要确保在 TXB0108的电源上添加一些去耦电容器、以确保没有多余的电源噪声(请参阅 DS 的第11节)。

    否则、如果您没有完全连接到电流电压转换器、如果您只计划使用2个 I/O、我建议您使用 SN74LVC2T45。

    谢谢!

    乍得克罗斯比