This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2T45:_

Guru**** 1546410 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2T45, SN74LVC2G04, SN74AHCT1G04, LSF0102
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/901272/sn74lvc2t45-_

器件型号:SN74LVC2T45
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2G04SN74AHCT1G04LSF0102

我正在寻找一个组件来替代这两个组件的功能、即电平转换器 sn74lvc2t45和逆变器 sn74lvc2g04。 随附了数据表。

 

要求:

输入电压范围:3V-3.6V

输出电压范围:5V

最大 TPD:6ns 或 TPLH+TPH < 12ns

双通道或更多通道是一个优点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TTL 器件具有低输出电平、因此可使用任何具有 TTL 兼容输入的器件完成3.3V 至5V 的转换。

     AHC 是具有 TTL 兼容输入的器件的最快逻辑系列。 只需使用任何 AHCT 逆变器即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、

    我看到了这些组件、但最大 TPD 约为15ns、因此信号频率可降至67MHz。

    我所寻找的是一点不同的、最大 TPD 12.5ns

    此致

    Onur Kusakoglu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、tpd 是 tPLH 和 tPHL 的最大值、而不是总和。

    SN74AHCT1G04的传播延迟为7.5ns。 实际最大速率略高于 tpd 得出的估算值、因为允许输入电压在输出完成切换之前更改一段时间;AHCT 器件支持85MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、

    由于 TI 未在栅极器件的数据表中说明工作频率、因此我使用 TI 的 scea029应用手册作为计算估算工作频率的参考。 那么、该基线不适合该组件、或者我在这里做了一些错误的事情?

    但您在上图中清楚地指出、我可以在 80MHz 工作频率 下使用 SN74AHCT1G04作为电平转换器3V3-5V 和逆变器、并使用5V 电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在170MHz 的频率下、周期长度为5.9ns。 但方波的周期由高脉冲和低脉冲组成、因此位的长度为2.9ns。 对于 SN74AHCT1G04来说、这显然是错误的;我在上面显示的图像不应显示"MHz"、而应显示"Mbps"。 SN74AHCT1G04支持170Mbps = 85MHz。

    您正在使用 Wat 类型的信号? 是否有时钟信号(方波、以 MHz 为单位)或其他数字信号(以 Mbps 为单位)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个12.5ns 的高脉冲、其余时间为低脉冲。 为40kHz。 但是、信号结构需要80MHz 的工作频率、这意味着最大 tpd 可以是6.25ns、就像我在上面的某处所说的那样。  

    当我查看 SN74AHCT1G04的数据表时、-40至85C 时的最大 TPD 为7.5ns。  因此最小工作频率为67MHz。 FMAX 当然可以更高。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何反馈、关于我的最新评论?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您需要6.25ns 的 tpd、则 SN74AHCT1G04将不起作用。

    您可能能够用 LSF0102替代电平转换器、但要达到高速、您需要在输出端使用非常小的上拉电阻器、这会给输入信号带来巨大的负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供的信息、但这个没有反相功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、您仍然必须使用单独的逆变器。