This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G08-Q1:SN74AUP1G08I 和 SN74AUP1G08Q 之间有何不同

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/885220/sn74aup1g08-q1-what-s-different-between-sn74aup1g08i-and-sn74aup1g08q

器件型号:SN74AUP1G08-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74AUP1G08

尊敬的团队:

 您能否帮助弄清 SN74AUP1G08I 和 SN74AUP1G08Q 有何不同

根据数据表、它采用相同的封装。 但一个必须"致电 TI"、另一个则不需要。


 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的澄清。

    但是、"致电 TI"是指"致电 TI"封装类型有什么特别之处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、"I"后缀表示工业温度范围(−40至85°C)。 我怀疑表中的那一行信息不正确。