This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245EVM:通道 B 输出电平不在 VCCB 上

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/901355/sn74axc8t245evm-channel-b-output-level-not-at-vccb

器件型号:SN74AXC8T245EVM

大家好、团队、

我的客户购买了 SN74AXC8T245EVM 并执行了快速测试。

  1. 由台式电源提供 VccA = 1.8V 和 VccB = 3.3V 电压。
  2. 从 Agilent 81130A 图形发生器以1.8V 的频率馈送 A1 (SMB 连接器)、并在示波器上观察到 B1 (SMB 连接器)。
  3. 客户注意到、当打开图形发生器的输出时、VccA 轨将从1.8V 上升到大约2.34V、输出高电平将大约为2.0V。

您对 VccA 轨为何在上升而 B 通道的输出电平不在3.3V 有什么建议吗? 降低输入信号的频率似乎对结果没有任何影响。

感谢您的支持!

Errol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Errol、

    这是一种奇怪的行为。 这是否有范围?

    作用域探测器加载是什么?

    OE 引脚是否通过右侧 DIR 设置(高电平)启用(GND)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    感谢您的支持!  

    示波器探针负载为50欧姆。 当客户将其更改为1Mohm 时、其输出信号电平看起来得到了改善。 在输入端、必须向下拨输出以避免 VccA 轨上升。 您能否确认这是否是由于输入通道的高输入阻抗造成的?

     

    当输出处于正确的电平时、客户遇到一些严重的反射、但由于 EVB 上没有源电阻器、他无法进行调节。 您是否发现大多数应用不需要源端接?

     

    客户没有更改电路板上的任何跳线设置。 EVB 上已安装 OE 跳线。 他正在使用 A1和 B1、因此根据 EVB 上填充的 BOM、他似乎不需要更改 DIR1和 B1设置。

    请告诉我您是否需要任何其他详细信息。

    谢谢!

    Errol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Errol、

    是的。 1必须使用 Mohm 探头、因为 AXC 无法驱动50 Ω 负载。 OE 必须连接至 GND。 我认为电路板上没有预先填充的跳线。 DIR1引脚必须连接到 Vcca、DIR2必须连接到 GND。

    请告诉我这是否解决了。