This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G14-Q1:正弦波削波为方波

Guru**** 1649180 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3501A-Q1, DS90LT012AQ-Q1, TLV3201-Q1, TLV3201
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/900677/sn74lvc1g14-q1-clipped-sine-wave-into-square-wave

器件型号:SN74LVC1G14-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV3501A-Q1DS90LT012AQ-Q1TLV3201-Q1TLV3201

我使用的是10MHz 振荡器、具有500ppb、0.8Vpp 削波正弦波输出。 我需要将削波的正弦波转换为3.3V 方波、尽快建议最佳解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有可以发送给我的原理图或示波器照片、以便我可以更好地解决您的问题?

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要将10MHz 3.3V 方波连接到 GPT_CLK_IN、但我们使用的是0.8Vpp 的削波正弦波振荡器、因此我们建议使用低成本解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    链接问题的答案没有改变:0.8 Vpp 对于逻辑器件来说太小、因此您需要 一个快速比较器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有用于此目的的应用电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在不了解时钟信号的电气特性的情况下、不可能设计一个完整的电路。 无论如何、假设您不知道削波正弦的直流电压、则必须从具有低通滤波器的输入信号中得出比较器的基准电压:

    使 R 足够大、以便时钟输出不会被过多加载。  µs 时间常数应大于1 μ s。

    对于比较器、请使用 TLV3201-Q1、TLV3501A-Q1或 DS90LT012AQ-Q1、具体取决于您能承受的价格和抖动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我们用于时钟信号的电气规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否建议这样做??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.5 μ A kΩ 电能、且高于指定的负载限值。

    在哪里指定正弦波以 VCC / 2为中心? 输出交流耦合吗?

    振荡器和比较器可能都需要去耦电容器;如果它们彼此靠近、它们可以共享一个去耦电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请阐明、最小电压摆幅0f 0.8V 可直接提供给比较器、或者需要提供下图所示的设置电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您不知道振荡器输出的直流电平、那么您确实需要这样进行偏置。

    比较器已具有内置迟滞。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供相关信息、比较器将正常工作的最小峰峰值摆幅电压是多少、如果内部迟滞可用、则也不需要反馈。是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV3201的失调电压为6mV。

    您无需添加外部迟滞、除非内部迟滞不足以满足您的需求。