请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC1G175 主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G00、
嗨、大家好。 是否可以将 SN74LVC1G175替换为 SN74LVC1G00或2个 SN74LVC1G00 +的组合、或者其他的组合? 我们通过 DVR 刻录机上的重置按钮进行了一些搜索、现在它非常不亮;有时显示不会打开、音频变得非常糟糕。 我在当地的一家商店中找到了 SN74LVC1G00、但他们建议您咨询。 谢谢。