This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G175:用 SN74LVC1G00的1或2个替代?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G00, SN74LVC1G175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/900341/sn74lvc1g175-replacement-with-1-or-2x-of-sn74lvc1g00

器件型号:SN74LVC1G175
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G00

嗨、大家好。 是否可以将 SN74LVC1G175替换为 SN74LVC1G00或2个 SN74LVC1G00 +的组合、或者其他的组合? 我们通过 DVR 刻录机上的重置按钮进行了一些搜索、现在它非常不亮;有时显示不会打开、音频变得非常糟糕。 我在当地的一家商店中找到了 SN74LVC1G00、但他们建议您咨询。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ana、

    这些器件本身非常不同、因此可能没有那么简单。 对于复位按钮、它可能用于去抖、这也可以由 RS 锁存器处理。 SN74LVC1G00中的两个可以创建一个 RS 锁存器。 其中四个可创建时钟 RS 锁存器、但它不能与您尝试更换的时钟 D 型触发器一起工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我们检查了它周围的一切、似乎它没有连接到复位通道(并非直接连接)。 如果有其他方法可以替代这个东西、猜需要找到确切的方法。