This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:SN74LVC8T245

Guru**** 2554110 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/901174/sn74lvc8t245-sn74lvc8t245

器件型号:SN74LVC8T245

尊敬的团队:

SN74LVC8T245是一款双电源 IC、因此客户想知道如果仅向 VCCA 添加3.3V 电源、不使用电源的 VCCB、信号是否会从 A 良好地传输到 B? 如果正常工作、这是否会损坏 IC?

谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    否、此配置将不起作用。 两个电源都需要通电才能从 A 转换为 B。如果其中一个电源引脚接地、则所有引脚都进入高阻抗状态。

    谢谢!

    乍得克罗斯比