This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45:当 UART TX 3.3V 电平位移至5.0V,时、过冲和下冲很大。如何实现。

Guru**** 2766765 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/901220/sn74lvc1t45-when-uart-tx-3-3v-level-shift-to-5-0v-then-overshoot-and-undershoot-is-large-how-to-impove-it

器件型号:SN74LVC1T45
主题中讨论的其他器件:SN74LV1T34

波形显示为:μ s 以下

原理图如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     原理图如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用具有较弱输出驱动器的电平转换器(如 SN74LV1T34)来减少振铃。 但振铃是由迹线上的信号反射引起的、因此您应该正确端接输出;请参阅 《LVC 设计人员指南》第1-27页。