This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45:我的设计要求是 VCCA 和 VCCB 最大值高达6V。 那么、我可以转到该 IC 吗?

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/901274/sn74lvc1t45-my-design-requirements-are-vcca-and-vccb-max-upto-6v-so-can-i-go-for-this-ic

器件型号:SN74LVC1T45

您好!

我有疑问。

 在"7.3建议运行条件"部分中、 VCCA 和 VCCB 最大电压为5.5V。 但在"7.1绝对最大额定值"部分   中、VCCA 和 VCCB 最大电压为6.5V。  我的设计要求是 VCCA 和 VCCB 最大值高达6V。 那么、我可以选择该 IC、还是可以建议使用其他 IC。

2.如果输出引脚接地短路怎么办? 它是否会永久损坏 IC、或者在从 IC 的输出引脚短路移除时恢复。

谢谢、此致

Gajendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    6V 不会超过绝对最大额定值、因此器件不会损坏。
    6V 确实超出了建议的工作条件、因此无法保证器件能够正常工作。

    CD4000系列中唯一的电平转换器高于5V

    如果输出在驱动高电平时对地短路、则电流可能会超过50mA 的绝对最大额定值。 这将损坏器件、即使在短时间内发生也是如此。 为了防止这种情况发生、您需要一个限流串联电阻器或类似的电阻器。