This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD54ACT283:4位二进制全加器

Guru**** 2893640 points

Other Parts Discussed in Thread: CD54ACT283, CD74HC283

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/901262/cd54act283-4-bit-binary-full-adder

器件型号:CD54ACT283
主题中讨论的其他器件: CD74HC283

您好!

您最近使用的 4位二进制全加器是什么?

我找到 CD54ACT283、但第一版在1998年发布、并在2000年5月修订

我需要一个10年的友好的酒店:)  

在网站研究中需要 HI 卷带什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要器件被购买、TI 就会生产这些器件。 引进年龄与此无关。

    为了降低器件过时的风险、请选择一个被其他人广泛使用的器件。 CD74HC283似乎是当今最常见的产品。

    我不理解你的最后一个问题。