This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:TXB0108的功率耗散

Guru**** 2747345 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/900507/txb0108-power-dissipation-of-the-txb0108

器件型号:TXB0108

尊敬的团队:

如何找到 TXB0108PWR 的确切功率耗散。 在数据表中、它不可用。

我已根据公式" Pmax (W)=(TJ (max)(°C)- TA (max)(°C))/θJA (°C/W)"进行计算 、但它为0.639W。 是正确还是需要考虑任何因素。

我在器件中仅使用5个 I/O、网址为 max.frequency、频率为50MHz。

谢谢、此致

阿马纳德