This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS7002-Q1:HCS 逻辑器件差异

Guru**** 2779745 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS7002-Q1, SN74HCS02-Q1, SN74AHC244, SN74CBT1G384, SN74CBT1G125, SN74AHC541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/900953/sn74hcs7002-q1-hcs-logic-device-difference

器件型号:SN74HCS7002-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74HCS02-Q1SN74AHC244SN74CBT1G384SN74CBT1G125SN74AHC541

大家好、

我的客户正在查看我们的 HCS 逻辑系列、并查看数据表 SN74HCS7002-Q1和 SN74HCS02-Q1具有相同的功能。 请问 SN74HCS7002-Q1和 SN74HCS02-Q1有何区别?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    引脚排列不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    除了引脚排列外、这两个器件是否还有其他差异? 我真诚地期望有一些文献,如“了解和解释标准逻辑数据表”( http://www.ti.com/lit/an/szza036c/szza036c.pdf ) 第15页,这些文献显示了每个数字或字母在器件型号中所代表的含义。

    此致、
    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、引脚分配是功能的一部分。

    "70"可能看起来像前缀、但它实际上是四位数函数编号的一部分。 "02"是四个或非门的函数代码;"7002"是不同引脚分配中四个或非门的函数代码。

    唯一区别在于引脚分配‌‌‌‌的其他器件包括:SN74CBT1G125 / SN74CBT1G384或 SN74AHC244 / SN74AHC541。