This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无论输入为高电平还是低电平、均可查询输出保持低电平解决方案

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/901050/inquire-output-keep-pull-low-solution-no-matter-input-is-high-or-low

主题中讨论的其他器件:SN74HCS08

您好、先生、

我是否可以从您那里了解到、我们是否有一个简单的解决方案、无论 输入是高电平还是低电平、都可以保持输出始终低电平?

谢谢你。

陈爱德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    您是否在寻找与门之类的器件? 本质上、您将有个使能信号和个输入信号。 只有当使能 为逻辑高电平时、输入信号才会传递到输出;如果 使能为低电平、 则输出保持低电平。

    使能 输入 输出

    如果您正在寻找、请随时查看 SN74HCS08和 GATE。

    如果您有任何问题、请告诉我、

    谢谢!

    乍得克罗斯比