This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:内部保护二极管

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/900843/txb0104-q1-internal-protection-diode

器件型号:TXB0104-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TXB0104

该内部保护二极管是否 用于保护 从 VCCB 流向 VCCA 电源的电流?

那么、由于该二极管、我们必须提供大于 VCCA 的 VCCB?

它是正确的吗??

或者  、除了 内部二极管、VCCB 大于 VCCA 是否有任何原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    Vcca <=Vccb 是 TXB0104器件的有效条件。

    高于 Vccb 会通过二极管正向偏置导致高电流消耗。

    请参阅以下有关 TXB 器件偏置要求的应用手册。