This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125:输出引脚 Y 的输入5V

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/900811/sn74lvc1g125-input-5v-for-output-pin-y

器件型号:SN74LVC1G125

大家好、团队、

 

请让我确保输入输出引脚 Y 的5V 电压时的行为

 

这是客户的问题。

-      分解

-      来自输入引脚 A 的输出

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入连接到两个互补 MOSFET 的栅极。 因此、输入引脚与电路的其余部分隔离(除非超过栅极绝缘的击穿电压、至少为6.5V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    是的、在引脚 A 上输入5V 信号是可以的。 它处于器件的建议运行条件内。

    谢谢!

    乍得克罗斯比