This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC03:5V 耐压输入/输出

Guru**** 2666105 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC03, SN74HCS00, SN74LVC2G38, CD74HC03, CD74AC05, CD74ACT05, SN74HC05, SN74HC266

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/899808/sn74hc03-5v-tolerant-inputs-output

器件型号:SN74HC03
主题中讨论的其他器件: SN74HCS00SN74LVC2G38CD74HC03CD74AC05CD74ACT05SN74HC05SN74HC266

我希望使用该部件将一些推挽信号转换为漏极开路。  一些信号为5V、一些为3.3V。

我已经尝试解释过数据表、但我不清楚。  如果我为该部件提供3.3V 的 Vcc、我是否可以有高达5V 的输入、和/或是否可以有一个高达5V 的输出上拉?

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、是;请参阅 [常见问题解答]我的逻辑器件的输入电压(VI)是否可以高于电源电压(Vcc)? [ 常见问题解答]对于漏极开路输出、我可以通过...us将它们转换为逻辑电压电平吗? ...将输出直接连接在一起? ...强制电压节点为零?

    为什么使用与非门? 是否要反转信号? 有反相和非反相缓冲器可用于此目的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。  我最终会寻找具有使能功能的反相开漏缓冲器。  到目前为止、我认为最好的事情是与非门。

    如果我理解正确的话、由于钳位二极管、输入信号不能超过 Vcc。  但是、数据表中似乎也暗示输出端也有钳位二极管、这会带来不便。  我是否正确解释了这一点?

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tarin、

    你是对的。 SN74HC03的输入和输出保护电路与 SN74HCS00数据表图8中所示的电路类似。 如果您正在寻找没有此保护电路的栅极、可以尝试使用 SN74LVC2G38。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开漏输出没有正钳位二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这一点很有道理。  如果我看 CD74HC03、他们提到能够将输出上拉至10V、但在绝对最大额定值部分中也提到了输出钳位二极管。

    如果实际上没有输出钳位二极管、如何知道可以在输出端上拉的最大电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tarin、

    我们的一些开漏输出器件数据表似乎错误地标记为具有钳位二极管;但是、一些数据表正确标记为具有钳位二极管。 以下是 已正确标记 为 具有输出钳位二极管的开漏器件:

    SN74HC03、SN74HC05、SN74HC266、CD74AC05和 CD74ACT05

    我仍然建议使用 SN74LVC2G38、因为它没有到 VCC 的输出钳位。
    谢谢!
    乍得克罗斯比
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、我是否正确地假设 CD74HC03没有输出钳位二极管、即使它在绝对最大额定值中有暗示?  这可能是我要查找的内容。

    我还查看了 SN74LVC、但它的数据表显示其输出端的最大电压为 Vcc + 0.5V。  这是不是正确的吗?

    感谢你的所有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开漏输出在低电平状态(ON)和高阻抗状态(OFF)之间切换。 在后一种状态下、LVC 允许更高的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tarin、

    正确、CD74HC03没有输出钳位二极管。

    关于 SN74LVC2G38、请参阅 Clemens 的回复。

    谢谢!

    乍得克罗斯比