This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH32245:替代产品

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVTH16245A, SN74LVTH162245, SN74LVCH32373A, SN74LVTH573, SN74LVTH16373

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/900880/sn74lvth32245-replacement

器件型号:SN74LVTH32245

大家好、团队、

我的客户在多个项目中使用了以下器件。

  • SN74LVTH32245ZKER
  • SN74LVTH32373ZKER

可能的替代方案是:

SN74LVTH32245ZKER 的替代产品

  • SN74LVTH16245A DGVR,无1:1替代产品,DGV-TVSOP48封装   
  • SN74LVTH162245 DGGR , 无1:1更换,DGG-TSSOP48封装  
  • SN74LVTH16245A DLX     ,无1:1替换件,SSOP48封装

SN74LVTH32373ZKER 的替代产品

  • SN74LVCH32373A ZKER  ,在3.3V Vcc 时,哪种接缝对我来说是1:1的替代;=>  2021年1月7日之后,此组件是否仍然可用? 我在 PDN 中没有找到它!
  • SN74LVTH573 RGYR        ,无1:1替换件,VQFN20封装
  • SN74LVTH16373 DGGR    ,无1:1替换件,TSSOP48封装  

问题:

  1. 我们是否有其他更换部件建议?

             更喜欢长期可用的1:1替代产品。

  1. 上述更换部件的状态是什么?
    我应该使用哪种方法来获得长期可用性、以及使用哪种方法
    是否可以在不久的将来获得或计划获得 PDN?

提前感谢。

此致、

尼德胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Needhu、

    PDN 中推荐的器件是最佳的替代器件。 ZKE 封装采用 EOLing、因此在 ZKE 封装中查找其他器件不起作用。