This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:例如、VCCA 和 VCCB 电压是否可以相同、两者都是3.3V。

Guru**** 2379160 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3125
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/900633/txs0104e-whether-vcca-and-vccb-voltage-can-be-the-same-for-example-both-are-3-3v

器件型号:TXS0104E
主题中讨论的其他器件:SN74CBTLV3125

您好,团队

以下原理图设计是否可行? VCCA 与 VCCB 相同、该电路用作开关。 谢谢你。

此致、

Ansel Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来正常、但我不知道有关四个信号的任何信息(TXS 的内部上拉电阻器可能与任何外部下拉电阻器冲突)。

    为什么不使用 SN74CBTLV3125‌/6这样更便宜的实际开关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ansel、

    这是用于什么接口、以及该器件到底要实现什么?