This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:在不同条件下切换方向查询

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/900675/txs0102-switching-direction-query-under-different-conditions

器件型号:TXS0102

您好!

 关于电路实现的数据表第9.2节、我有一些问题需要提供如下建议:

如果3.3V 系统上拉电压为3.3V、那么10s 后、1.8V 系统控制器在内部设置为上拉电平、TXS0102将如何确定它将切换到哪个方向?

2、如果 A1-B1是低电平有效信号、3.3V 系统控制器在内部设置为拉高电平、1.8V 系统控制器在内部也设置为拉高电平、则1.8V 系统在触发活动时尝试将信号拉低。  3.3V 系统是否能够检测到拉低电平?

同时、A2-B2为低电平有效信号、1.8V 系统控制器在内部设置为拉高电平、3.3V 系统在触发活动时将该信号拉低。 1.8V 系统控制器是否会检测到拉低电平?'

此致、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看第8.3.1节中的图10。 如果没有外部器件强制 A 或 B 为低电平、则 R1和 R2 将 A/B 引脚拉高。 如果外部器件强制任何引脚为低电平、则现在导通晶体管 N2的栅极上的较高电压会使其导通、引脚 A 和 B 已连接、因此外部器件会将 A 和 B 拉低。 (外部器件吸收流经 R1和 R2的总电流。)

    请注意、一切都是对称的、并且两个方向始终同时处于活动状态。

    (一次性电路可加快低电平到高电平的转换、但不会影响基本机制。)