This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54HC574:所有 OPN#39;s 是否为军用级?

Guru**** 2667425 points

Other Parts Discussed in Thread: SN54HC574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/900115/sn54hc574-are-all-opn-s-of-military-grade

器件型号:SN54HC574

大家好、

美好的一天!

 SN54HC574的所有可订购器件型号是否来自军用级链接?
http://www.ti.com/product/SN54HC574/samplebuy

因为如果我要在第8页上参阅下面的文档、它提到"SNJ"和"SNV"前缀是唯一的军用级器件、并且前缀"SN"是商业处理。  这意味着 SN54HC574J 属于商业级。

德州仪器(TI)航天、军用和增强型产品命名规则: http://www.ti.com/lit/an/sboa142a/sboa142a.pdf?ts=1587750629953



提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    是的、该页面上列出的所有封装(CDIP、CFP、LCCC)都是军用级封装。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于您对"军事等级"的定义。 "SN"-固定前封装是支持军用温度范围的陶瓷电容器、但不符合 MIL-PRF-38535标准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Chado/Clemens,

    现在已经很清楚了。 非常感谢大家!

    艺术