This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4081B:噪声数据

Guru**** 2769105 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4081B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/896995/cd4081b-noise-data

器件型号:CD4081B

大家好、

我的客户考虑使用 CD4081B。 那么、您是否有任何测试数据、例如 EMI 或此类高频噪声?

如果您有、可以告诉我吗?

此致、

Yoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshi、

    遗憾的是、我们不会拥有该数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    感谢您的快速响应。

     您是否有任何 EMC 测试数据、例如 DPI 抗扰度和 IEC61967?

    此致、

    Yoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masayoshi、

    该器件很旧、是从 Harris 获取的、这就是我们在该器件上没有大量数据的原因。但是、我们不会为大多数器件收集该数据。 我很好奇、它用于什么应用?