This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV244AT:同相使能引脚

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74ABT126, SN74LV126A, SN74AHCT126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/900406/sn74lv244at-non-inverting-enable-pin

器件型号:SN74LV244AT
主题中讨论的其他器件:SN74ABT126SN74LV126ASN74AHCT126

大家好、

您能否支持选择逻辑以满足以下客户要求?

问:TI 是否具有带同相使能引脚而非/OE 引脚的 SN74LV244ATPW?

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    低电平有效 OE 引脚是大多数逻辑器件的常见约定。

    具有高电平有效 OE 的唯一缓冲器是126个器件、这些器件只有四个通道。 而且没有相同的电气特性:SN74LV126A 没有 TTL 兼容输入;SN74AHCT126具有较低的驱动强度;SN74ABT126具有较高的功耗。