This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV245A:设计条件

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV245A, SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/900307/sn74lv245a-design-condition

器件型号:SN74LV245A
主题中讨论的其他器件: SN74AXC8T245

尊敬的团队:

使用我们 的 SN74LV245A 在 VCC=2.5V/IO=1.8V 应用中进行客户设计。

我想与您再次确认此申请是否存在任何问题。 请告诉我们您的建议、谢谢。

本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIH 为1.75V。这将起作用、但安全裕度非常小。

    是否有原因无法使用 SN74AXC8T245等实际电平转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、此部件已在客户的设备池中。 如果可行、他们将继续使用该解决方案。

    感谢您的建议。  

    本