This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC74:输入电压额定值

Guru**** 2813425 points

Other Parts Discussed in Thread: LM393, SN74HC74, SN74HCS74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/899927/sn74hc74-input-voltage-rating

器件型号:SN74HC74
主题中讨论的其他器件:LM393SN74HCS74

大家好、

我的客户正在考虑使用 SN74HC74PW 和 LM393M/NOPB (双比较器)的组合。 我收到了 有关 SN74HC74PW 输入电压额定值的问题。 您能支持下面的问题吗?

LM393的电源电压为5.5V、SN74HC74PW 的电源电压为3.3V。 LM393输出连接到 SN74HC74PW 的输入(1D 和2D)。 LM393输出通过3.3V 上拉。  是否可以将3.3V 应用于  SN74HC74PW 的1D 和2D? 您能告诉我一维和二维的额定电压吗?

此致、

山口  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74HC74的建议运行条件允许高达 VCC 的输入电压。 当 VCC 为3.3V 时、3.3V 处于允许的范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口您好、

    SN74HC74的输入和输出具有与 SN74HCS74数据表图11所示相似的输入和输出保护结构。

    这意味着、只要观察到输入和输出钳位二极管额定电流(+/- 20mA)、器件的 I/O 就可能超过额定电压。

    谢谢!

    乍得克罗斯比