This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245:用于差动 RGMII 接口的电平转换器

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/899322/sn74axc8t245-level-shifter-for-differential-rgmii-interface

器件型号:SN74AXC8T245

我们在两个系统和通过 RGMII 接口的接口之间使用1.8逻辑电平和3V3逻辑电平。 需要至少支持800Mbps 数据速率。

问题是;

我认为我们必须对 Tx/Rx 时钟和 Tx/Rx EN 使用电平位移、但其他都是差动的、因此我认为我们不必使用八个 Rx/Tx 差动数据线。 正确吗?

如果我们必须将电平转换器用于八条数据传输线路、请告诉我原因何在? 以及不使用电平转换器时会发生什么问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaroon、

    我知道 RGMII 的数据速率为125MHz 或250Mbps、但不是800Mbps。

    SN74AXC8T245无法支持1.8<>3.3V 转换的800Mbps 数据速率。 我们也没有支持差动信号的设备(+/-)。

    不同接口上的接口产品组合、包括差分信令。

    除非3.3V 器件的阈值高于1.8V、否则这些器件在没有电平转换器的情况下可能无法工作。